San - Antimicrobial
Verstellbare Klemmhebel
Verstellbare Klemmhebel sind einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt ist, eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist, oder wenn wiederholt gespannt werden muss
Verstellbare Klemmhebel die sogenannten Jaccard-Hebel sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt ist, eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist, oder wenn wiederholt gespannt werden muss. Die wichtigsten Einzelteile sind der Griffkörper und die verzahnte Gewindebuchse. Durch die Kombination der unterschiedlichen Ausführungen beider Elemente ist ein umfangreiches Sortiment lieferbar. Der Druckknopf des verstellbare Klemmhebeln ist das Bedienelement und dient zum Andrücken des Daumens, um den Griffkörper anzuziehen.
Die Ergostyle® Linie hat Druckknöpfe in sechs ELECOLORS® Farben. Durch die Verwendung von Farben, kann der verstellbare Klemmhebel somit besser dem Farbton der Ausrüstung angeglichen werden, an welcher er angebaut wird. Somit wird das Gesamtbild der Anlage vereinheitlicht. Auch können damit unterschiedliche Funktionen besser erkannt werden.
Teil der Familie von Klemmhebeln sind Sicherheits-Klemmhebel, die im nicht betätigten Zustand ausgerastet sind. Im Gegensatz zu den herkömmlichen verstellbaren Klemmhebeln, muss zum Spannen gedrückt werden. Nach dem Dreh- Spannvorgang rastet der Habel selbstständig wieder in die ausgerastete Position zurück. Im Falle von zufälligen Schlägen dreht sich der Hebel frei ohne dabei das Spannen zu beeinträchtigen.