ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
News
Finden Sie Neuigkeiten über unser Unternehmen und unsere Produkte.
Elesa - Farben obenan
ELECOLORS begegnet dem Gelb von Top Automazioni
Die Verwendung von Farbe bei industriellen Bedienteilen bietet einen perfekten ästhetische Einklang mit den Farben der Maschinen, an denen sie zum Einsatz kommen.
Elesa bietet heute eine umfangreiche Auswahl an Standardkomponenten in einer ELECOLORS-Farbenskala (RAL-Farben): Reinorange, Lichtgrau, Rapsgelb, Pastellblau, Feuerrot, Tiefschwarz und Schwarzgrau. Der Erfolg der Linie hat Elesa dazu inspiriert, eine neue Farbe hinzuzufügen: das Maigrün, dass die Palette komplettiert.
Elesa - Klemmelemente mit Drehmomentbegrenzung
Die verschiedenen ergonomischen Formen (Rändelgriffe, Dreikantknöpfe und Flügelschrauben) sind optimal geeignet, um sich je nach Anwendung und dem entsprechenden Anzugsdrehmoment dem Griff des Bedieners anzupassen..
Mehr lesen
Elesa - WENN BELASTUNGSFÄHIGKEIT UND MANÖVRIERBARKEIT ZUSAMMEN KOMMEN
Das richtig gewählte Rollelement kann den Unterschied machen und die Arbeit des Bedieners erheblich erleichtern. Der tägliche Betrieb in Industrieanlagen verlangt häufig das manuelle oder mechanische Ziehen von Wagen oder Ausrüstungen, auch mit schweren Lasten. Die neuen RE.F2 Polyurethanräder in grün sind die ideale Lösung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Mehr lesen
Elesa bringt Sie zum Erfolg!
Elesa Produkte gehen auf die Bühne und gewinnen die Ausgabe von "Cinema d´Impresa", ein Wettbewerb von Assolombarda
"I will take you to me" ("Ich werde Dich zu mir bringen"), so lautet der Titel des von der Jury ausgezeichneten Videos. Eine Fantasiegeschichte, in der ein Elesa Bügelgriff - Modellreihe M.843 - urplötzlich und beinahe magisch lebendig wird und einen kleinen Jungen von seinem unbekannten Liebling durch eine Reihe von Etappen führt. Ein Weg durch Türen, die sich aufgrund des magischen Griffes nach und nach öffnen bis hin zum Moment bis alles plötzlich klarer erscheint: finde sie! Schließlisch versteht der kleine Junge, wohin ihn der Griff bringen möchte: alles was nun noch fehlt, ist die letzte Türe zu öffnen, um dann zu ihr zu gelangen. Mehr lesen
Elesa - Zustellräder mit Bund oder Flansch
Die neuen Zustellräder MBR sind lieferbar mit Bund oder Flansch mit lasergravierter Prazisionsskala oder Dreieck-Index. Markierungen helfen dabei, die jeweilige Position des Instrumentenkörpers optisch zu ermitteln. Mehr lesen
Elesa - ERFAHREN SIE MEHR ÜBER DIE ELESA HALTEMAGNETE!
Magnete stellen einfache und sichere Lösungen für vielerlei Anwendungen in der Industrie dar, wo nicht dauerhaftes Fixieren verlangt wird, bzw. wo das Anbringen von Bohrungen nicht möglich ist. Einsatzbereiche sind zum Beispiel die Automatisierungstechnik, Kontrollsysteme, elektromechanische Ausrüstungen etc.. Mehr lesen
Elesa Design gewinnt erneut!
Der Dreistrengriff VB.839 wurde von der IF 2019 Jury ausgezeichnet
Der Dreisterngriff VB.839 wurde von der IF Design Jury 2019 mit einem Designpreis ausgezeichnet
An erster Stelle im Firmenethos von Elesa steht Innovation und Erneuerung; und dies wurde nun erneut unter Beweis gestellt.
Mehr lesen
Elesa - JW Verpackungstechnik has chosen Elesa DD52R-E-RF electronic position indicators with wireless system

Small production batches and different formats are setting a new trend among packaging, food, and pharmaceutical sectors. Plant and equipment require components able to offer high flexibility and precision, in order to reduce time in the machine setting and production issues.
Mehr lesenElesa - Case study with the Spanish Company King Ozono

King Ozono is a customer of Elesa+Ganter Ibérica, our subsidiary in Spain, and is one of the leading manufacturers of ozone generators both for air and water worldwide, serving individuals, professionals and industrial companies.
Mehr lesenElesa - New flexible coolant hoses

Elesa, always attentive to market needs and to offer a more complete range, has recently introduced a new family in its accessories for hydraulic systems: the flexible coolant hoses: the flexible coolant hoses.
Mehr lesenElesa - New success case: Elesa meets the ZOLLER yellow

The use of colour and the care in aesthetical details for components destined for machines in industrial environments represent an international trend. A trend to which Elesa has always took inspiration from with the “well-designed and well-done” philosophy.
Mehr lesenElesa - Elesa’s new Logistics Centre

We have never stopped serving you to the best of our ability, even during this difficult period!
Mehr lesenElesa technical assistance is different!

Our sales and technical team will help you to find out the most suitable product among the over 50.000 standard product codes available.
Mehr lesenElesa - New SUPER-Technopolymer CFM-TR hinges

Elesa has added a new addition to their range of industrial hinges. Featuring the new glass-fibre reinforced polyamide hinge, available in different executions, CFM-TR-G and CFM-TR.
Elesa - STANDARDS FÜR PROFILSYSTEME
Die neue Reihe "Kompatible Profile" von Elesa benhaltet Elemente aus Thermoplast und Aluminium, passend zur Montage an den meist eingeführten Aluminium Profilsystemen. Diese sind im Einsatz in unterschiedlichen Maschinenbereichen, einschl. Maschinenschutz, Logistik, Elektronik und Automobilindustrie.
Das Reihe ist durch ein einfach zu erkennendes Icon zu erkennen und beihaltet Elesa Standardelemente wie: Griffe, Rstbolzen, Scharniere, Klemmverbinder und Winkel, sowie eine große Auswahl an T-Nuten zur Montage an den Profilen.
Mehr lesenElesa - NEUE ÖLSTANDSANZEIGER HCX-PT UND HCV-E
Elesa bietet ein umfangreiches Programm an Hydraulikzubehör. Eine Marktsegment, wo verlässliche Zubehöreteile vonnöten sind, die auch unter ungünstigen Umweltbedingungen eingesetzt werden können, wie zum Beispiel bei hohen Temperaturen oder atmosphärischen und chemischen Lösungsmitteln.
Mehr lesenElesa - Hygienic Design for the high hygienic standards
The new levelling feet series Hygienic Design (LM-HD-SST, LM.F-HDSST) including screws and nuts (NTHD-SST) are suitable for environments where high hygiene is required and they are certified 3-A by Sanitary Standard, Inc. that promotes food safety and public health. Furthermore, the execution with holes for ground mounting is certified according to the EHEDG guidelines (European Hygienic Engineering & Design Group).
Mehr lesenElesa - ELECOLORS *: EIN ERFOLGSSTORY
Clifton Food Range®-Geräte, die von den Insidern der Branche als "Cliftons" bezeichnet werden, sind ein erfolgreiches Beispiel für die Elecolors* -Linie.
Mehr lesenElesa - NEUE QUALITÄTSDIENSTLEISTUNGEN BESTÄTIGT VON CADENAS " GOLDEN QUALITY SEAL " PREIS
ELESA ist seit jeher mit der Entwicklung neuer und innovativer Lösungen beschäftigt. Aufgrund der gemachten Erfahrungen soll der Online-Katalog ständig effektiver und attraktiver gestaltet werden.
Deshalb hat Elesa kürzlich zwei neue nützliche Programme eingeführt: 3D-CAD-Zeichnungsvorschau mit automatischer Bemaßung und direkter Download von Zeichnungen.
Elesa - Das Elesa-Prüflabor: wo Qualität und Innovation destilliert werden
Im Dienste des Designers
Eine modern ausgestattete Prüfanlage arbeitet Hand in Hand mit der Forschungs- und Entwicklungsabteilung während des gesamten Prozesses. Von der Entwicklung bis hin zum Prototyping eines neuen Produktes. Durch diese Anlage werden die täglichen Aktivitäten der Fertigungsabteilungen des Unternehmens unterstützt und die Produktleistung unter kundenspezifischen Betriebsbedingungen entsprechend geprüft. Mehr lesen
Elesa - HCX. Ölstandanzeiger
Der HCX. Ölstandanzeiger ist aus transparentem Kunststoff, Thermoplast. Die beiden Körper sind per Ultraschall verschweißt, und somit perfekt abgedichtet. Die Abdichtung wird durch elektronische Überwachung zu 100% während des gesamten Prozesses gewährleistet, zusätzlich durch Tests im Elesa Labor. Mehr lesen
Elesa - Neue Übertragungselemente: Geräuschlosigkeit und Leichtigkeit
Die neuen ELESA Übertragungselemente sind jetzt zusammen mit den Maschinenelementen online.
Aufgrund der technischen Weiter-Entwicklung von technischen Kunststoffen und Kunststoffen aus Thermoplast in den zurückliegenden Jahrzehnten ist mittlerweile die Herstellung von Zahnrädern unter Verwendung dieses Materials technisch realisierbar. Es werden dabei hohe mechanische Eigenschaften mit allen wichtigen Besonderheiten von Kunststoff vereint: Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit, hohe Torsions- und Festigkeitsstärke und Geräuschreduzierung. Durch einen niedrigen Reibungskoeffizienten können die Teile nun auch in Bereichen eingesetzt werden, in denen Schmierung nicht empfohlen oder sogar verboten ist.
Mehr lesen
Elesa - DIN 6885/1 Keilnuten
Elesa Handräder können mit Bohrung und Nabenut gemäß DIN 6885/1.
Der Index -K wird hinzugefügt nach der Norm und Artikelnummer der Ausführung (mit Bohrung und Nabenut).
Elesa - Neue Design Auszeichnungen für Elesa Griffe!
42 Auszeichnungen von 1977 an bis zum heutigen Tag.
Wir freuen uns mitteilen zu können, dass der Sterngriff VB.839, der bereits mit dem IF Designpreis 2019 ausgezeichnet wurde, zusammen mit den Drehmomentgriffen VTD mit dem Red Dot Preis im Bereich Produkt Design ausgezeichnet wurden.
Mehr lesen
Elesa - MAXIMALE REINIGUNGSFÄHIGKEIT UND HYGIENE: ELESA HAT DIE LÖSUNG FÜR IHRE SICHERHEIT
HYGIENIC DESIGN LINE
Die neue "Hygienic Design" Reihe beinhaltet Knöpfe, Spanngriffe, Bügelgriffe und Stellfüße und wurde gemäß den EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) und den 3-A Standards hinsichtlich sanitärer Richtlinien konzipiert und hergestellt. Somit entsprechen diese Elemente den Anforderungen gewisser Industriezweige, wie zum Beispiel der Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie und der chemischen Industrie. Bereiche, in denen höchste Ansprüche an Hygiene gestellt werden, und wo eine hinreichende "Produktsicherheit" gewährleistet sein muss.
Mehr lesenElesa - Komponenten für Transportbänder: Elesa Programm, mehr Und mehr
Durch die Vewendung von ELESA Komponenten für Transportbänder lassen sich Aufbauten für Fertigungsanlagen in unterschiedlichen Industriezweigen einfach herstellen, wie zum Beispiel in der Abfüllindustrie, der Verpackungsindustrie und allgemein beim Transport von Materialien. Die linearen Seitenführungen zeichnen sich durch eine hohe Verschleißfestigkeit und einen niedrigen Reibungskoeffizienten aus. Dadurch sind sie speziell für hohe Bewegungsgeschwindigkeiten geeignet.
Mehr lesenNeuer ELESA M.2000-SWM Bügelgriff
Mit elektrischem Sicherheitsschalter und LED Anzeige
Ergonomisch und kompakt aus selbstverloeschendem Thermoplast und einem monostabilen Sicherheitsschalter, der eine ordnungsgemäße Unterbrechung des Stromversorgungskreises gewährleistet, versichert der neue M.2000-SWM Bügelgriff maximalen Schutz für den Bediener. Der LED-Leiste, Typ RGY (rot, grün, gelb) aus Polycarbonat kann so konfiguriert werden, dass jede Farbe einen anderen Status der Maschine anzeigt.
Mehr lesenERSTER TERMIN MIT DEM ONLINE-SHOP
Wie kann man online kaufen?: Folgen Sie den Anleitungen!
Melden Sie sich bitte bei ihrem MyElesa-Konto ein. Dort surfen Sie den Katalog oder suchen direkt auf der Seite nach dem gewünschten Produkt. Klicken Sie im Tabellenbereich auf den Warenkorb, der dem ausgewählten Produktcode entspricht.
Mehr lesenZWEITER TERMIN MIT DEM ONLINE-SHOP
Schnellbestellung, so funktioniert’s: Folgen Sie den Anleitungen!
Melden Sie sich bitte bei MyElesa an und klicken Sie auf „Schnellbestellung“
Mehr lesenSchnelles und effektives Einspannen mit dem neuen Exzenterspanner LAC-FL
The body of the LAC-FL cam lever and the sliding base are in technopolymer. The self-locking nut and the washer are in AISI 304 stainless steel. Resistance to corrosion makes the new LAC-FL cam lever ideal for application in environments where high hygiene standards are required.
Mehr lesenSchnelle und effektive Lösungen mit Elesa Schutzelementen
Simple and intuitive products, but also very useful thanks to their ability to effectively satisfy a wide range of applications to protect the ends of tubes and bolts from shocks, dust or humidity, or when it is necessary to prevent the leakage of liquids or the penetration of foreign bodies.
Mehr lesenOptimierung der Normblattseite für Produktreihen
Verbessertes Online-Erlebnis der Produktseiten. NEUE zugewiesene Seite pro einzelnem Code. Bestellprozess mit neuen Funktionalitäten!
Ihre Anforderungen sind in unserem Fokus. Wir haben unseren Online-Katalog optimiert. Somit kommen Sie einfach und in kürzester Zeit zur gewünschten Lösung für Ihre Anwendung bei der Verwendung des Online-Shops.
Folgen Sie den Neuheiten und versuchen Sie es jetzt!
Mehr lesen
M.2000-SWM Der Bügelgriff gewinnt den LEAP Silver Award
Der neue Bügelgriff mit Sicherheitsschalter und LED-Anzeige überzeugt die Jury und gewinnt den LEAP Silver Award.
LEAP (Leadership in Engineering Achievement Program) ist ein internationaler Wettbewerb, der die innovativsten Produkte im Bereich Maschinenbau und Elektronik für das Industrial Design Engineering auszeichnet. Was diesen Wettbewerb von vielen anderen unterscheidet, ist nicht nur die Beteiligung einer Jury von unabhängigen Fachleuten, sondern auch die Beteiligung der Ingenieurgemeinschaft.
Mehr lesenElesa als historische Marke von nationalem Interesse anerkannt
ELESA wird offiziell in das „Sonderregister historischer Marken von nationalem Interesse“ eingetragen. Eine prestigeträchtige Anerkennung, die im Januar 2020 vom Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung eingerichtet wurde, um das gewerbliche Eigentum von Unternehmen zu stärken, die ihre Marke seit mindestens 50 Jahren ununterbrochen verwenden.
Mehr lesenDD52R-E-RF Stellungsanzeiger mit kabelloser Datenübertragung gewinnt den German Design Award 2023
Das System DD52R-E-RF – ELESA Patent – wurde von der Jury des German Design Award 2023 in der Kategorie „Excellent Product Design – Industry“ für herausragende Designqualität mit der „Special Mention“ Auszeichnung ausgezeichnet.
Mehr lesenElesa - SELBST DAS NOCH SO KLEINE NORMELEMENT KANN DEN UNTERSCHIED MACHEN
Wenn das Designs eines Normelementes dazu beiträgt, dass der Wert und die Qualität gesteigert wird.
Mehr lesenElesa - NEUE FEDERSCHARNIERE FÜR AUTOMATISCHER RÜCKSTELLUNG
Die brandneuen Scharniere CFMR bereichern das Progranmm der Kunststoffscharniere. Diese neue technische Lösung erlaubt das automatische Schließen oder Öffnen von Türen aufgrund einer im Drehbolzen integrierten Rückholfeder.
Mehr lesenELESA STANDARD IN IHRER LIEBLINGSFARBE
Unter den über 40.000 Produktcodes, welche ab Lager lieferbar sind, bietet ELESA auch ein umfangreiches Angebot an Standard Normelementen in der ELECOLORS* Chrompalette: orange, grau, gelb, blau, rot und schwarz.
Mehr lesenElesa - CLEAN ROHRGRIFFE
Die weiße Farbe RAL 9002 der CLEAN Line bietet den Vorteil der sofortigen Erkennung von Staub oder Schmutz jeder Art auf der glatten Oberfläche, welche das Reinigen erleichtert. Aus psycholigischer Sicht hat die weiße Farbe den Vorteil, dass der Bediener und auch Patienten den Sinn für Sterilität und maximale Sauberkeit erkennen.
Mehr lesenElesa - MIT DEN GRIFFMULDEN IST DIE PALETTE KOMPLETT
Elesa CLEAN Griffmulden aus Kunststoff Thermoplast sind weiß ähnlich RAL 9002, um Staub- und Schmutzspuren leicht erkennen zu können. Das schlanke Design ohne Aunehmungen an der Unterseite verhindert das Absetzen von ungesunden Rückständen und bietet einfaches Reinigen.
Mehr lesenElesa Pneumatische Befestigungsspanner aus vernickeltem Stahl

The new pneumatic fastening clamps in nickel-plated steel are characterised by high clamping force, reduced dimensions, low compressed air consumption, low weight and corrosion resistance. They are ideal for clamping all mechanical components.
Mehr lesenElesa Case study: Elesa solution for high temperatures

MMT: Handles for heat insulation. The solution chosen by Keller.
Mehr lesenElesa EVH. Rohrgriffe Ovalprofil

Ergonomics, design and functionality integrated in a new Elesa tubular handle.
Mehr lesenHochwertige ELESA-Magnete
Elesa Industriemagnete sind eine einfache, effiziente und sichere Lösung für alle Anwendungen, bei denen eine nicht dauerhafte Befestigung erforderlich ist. Ebenso eignen sich Elesa-Magnete hervorragend, wenn Löcher gebohrt werden müssen, aber eine Befestigung erforderlich ist. Ideal für Maschinenschutz, Automatisierungsbereiche und Steuerungssysteme.
Mehr lesenELESA Modulare Rollenbahnen
Modularität, einfache Montage und Austausch der Komponenten, gute Laufeigenschaften, lärmarm und wartungsfrei: das sind nur einige der Vorteile der ELEROLL® modularen Rollenbahnen von Elesa.
Mehr lesenELESA Dosenlibellen
ELESA presents different types of level bubbles available as "bull's-eye levels" for bidirectional measurements or as "screw-on levels" for unidirectional measurements.
Mehr lesenElesa - Neue Schwingungsdämpfer Elesa

Stark aus seiner 80-jährigen Geschichte, Elesa führt neue Schwingungsdämpfer in sein breites Sortiment an Schwingungsdämpfern ein: Schwingungsdämpfer mit Flansch und Vibrationskissen; Schwingungsdämpfer mit Kabel oder Feder.
Mehr lesenElesa - Transmission elements in Visually Detectable tecnhopolymer

Elesa Visually Detectable standard compenents range enriches with the new ZCL-VD spur gears. These new spur gears are available in technopolymer, “Signal blue” RAL 5005 blue colour, material suitable for contact with food (FDA CFR.21 and EU 10/2011).
Mehr lesenElesa - New Automated Mould Centre

After a first positive inspection and an initial test phase conducted internally by the Elesa team of highly specialised engineers, technicians and machine operators, we present the new Automated Moulds Centre created in collaboration with GF Machining Solutions, the world's leading provider of machines, automation solutions and services to the tool and mould making industry and to manufacturers of precision components.
Mehr lesenELESA ERWIRBT 100 % DER MOZAIR SA, SCHWEIZ
Monza, 29. Juni 2021 - Am 8. Juni schloss die Elesa-Gruppe endgültig das Closing für den vollständigen Erwerb des Aktienkapitals der Firma Mozair SA, („Mozair“) ab, die in der Schweiz seit 1961 zunächst als Technisches Büro für die Maschinenbauindustrie tätig war und anschließend, seit 1971, als offizieller Vertriebspartner der Elesa-Produktpalette auf dem Schweizer Markt fungiert.
Mehr lesenElesa components for conveyors: a range increasingly rich

ELESA conveyor components allow the creation of support structures for production lines across diverse industrial sectors, such as bottling, packaging and material handling.
Mehr lesenElesa - Neuer 3D PRODUKTKONFIGURATOR

Der neue interaktive Produktkonfigurator auf Basis der CADENAS-Technologie ermöglicht eine einfache und schnelle Konfiguration für Konstrukteure und Ingenieure ausgehend von Ihrem CAD-Modell.
Mehr lesenElesa Electrostatic Discharge mould-on polyurethanecastors and wheels for “ESD-PROTECTED AREA”

New RE.F5-ESD wheels and castors from Elesa present a special mould-on polyurethane tyres with electrical resistivity <10^9 Ω, which prevents the accumulation of electrostatic charge.
Mehr lesenElesa - Griffen mit elektrischer Schaltfunktion

Elesa bridge handles with electrical switch enable remote electrical operation of safety interlocking and multiple latching system while one-handedly opening the related door or safety panel.
Mehr lesenElesa Griffe mit pneumatischer Schaltfunktion

80 years of Elesa and an ever-growing range!
Handles with pneumatic valves are ideal for pneumatic clamping. These new handles offer a perfect combination between ergonomics, functionality, compactness, and safety.
Mehr lesenElesa Technopolymer tube connectors

The new ELESA solution to create structures and equipment for material handling with simplicity and flexibility in several industrial sectors includes: bases, clamps with mounting plate, hoses, and T-shaped and two-way clamps in reinforced polyamide based technopolymer, available in black or grey colours for a better aesthetic match with the natural colour of aluminium.
Mehr lesenElesa Vertikal-Spanner

New Elesa toggle clamps with extended lever in steel utilise an anti-release system which prevents accidental opening or closing in the presence of strong vibrations.
Mehr lesenElesa - Neue Reihen: optisch erkennbar und metalldetektierbar
Höheres Maß an Sicherheit in Ihren Produktionsstätten
Gute Reinigungsfreundlichkeit, Korrosionsbeständigkeit, Verhinderung von Schadstoffen, Sicherheit für den Bediener sowie gründliche Funktionalität lassen in dem Lebensmittel und Pharmaindustrie keinerlei Kompromisse zu, überall dort, wo verläßliche Anlagen unentbehrlich sind.
Mehr lesenELESA goes green
Environmental sustainability in all production processes is an increasingly important aspect to which Elesa always paid close attention.
Mehr lesenElesa - Produkt Roku 2019 to transmission elements of Elesa range
Spur gears and racks, respectively ZCL and ZCR series, have been awarded as the "Product of the Year 2019" in a contest organized by the Polish “Inzynieria I Utrzymanie Ruchu” Magazine (ndt Engineering and Maintenance).
Mehr lesenElesa - Elesa accessories for hydraulic systems compliant to ATEX European Directive
Elesa has recently enlarged its ATEX components line.
Mehr lesenElesa - Brand-new HVF-E visual flow indicators with flow-meter sensor
The Elesa brand-new HVF-E visual flow indicators with flow-meter sensor find applications on machines requiring flow measurement, like irrigation systems, heating cooling systems, machines mixing water and detergents or automatic fluid loading the tanks.
Mehr lesenElesa - MPI-R10 neues magnestisches Messsystem
Unter den Neuheiten hat Elesa im neuen Katalog 170 auch ein magnetisches Messsystem vorgestellt zur Messung von linearen Verschiebungen und Winkelverschiebungen.
Mehr lesenElesa - Neue Befestigungsspanner von Elesa
Elesa stellt im neuen Katalog eine neue Reihe von pneumatischen Befestigungsspannern vor, online einzusehen.
Lernen Sie diese neue Reihe kennen!
Elesa - Exhibitions updates

During the past months, many exhibitions have been canceled directly by organisers due to the pandemic while the Elesa Group has renounced, very responsibly, to attend several already planned ones.
ELESA Räder: Programmerweiterung für ein zunehmend breitgefächertes Angebot
Mobilität in industriellen Umgebungen ist ein Faktor, welcher zum einen die Gesundheit und Sicherheit der Menschen an ihrem Arbeitsplatz entscheidend beeinflussen kann, auf der anderen Seite werden auch Effizienz und Produktivität beeinflusst. Deshalb ist es wichtig, hochwertige Lösungen für die verwendeten Materialien anzubieten. Beständigkeit und mechanische Widerstandsfähigkeit sind die nötigen Voraussetzungen um die technischen Herausforderungen des Marketers gerecht zu werden.
Nun existiert ein breitgefächertes Programm, welches entwickelt wurde um die unterschiedlichen Anforderungen der Märkte gerecht zu werden.
Mehr lesen
ELESA erhält das Cribis Prime Company-Zertifikat für "Maximale kommerzielle Zuverlässigkeit".
Das Cribis Prime Company-Zertifikat belegt nur das höchste Niveau an kommerzieller Zuverlässigkeit. Cribis (CRIF Group) ist eine weltweit tätige Organisation im Bereich von Wirtschaftsinformationen, die über mehr als 200 Millionen Unternehmen in 230 Ländern berichtet.
Mehr lesenSchwingungsdämpfung im Elesa Stil
Vibrationen sind oft ein unerwünschtes Phänomen und können sich negativ auf die Maschinen, die sie erzeugen, auf die Umweltbedingungen und auf die Gesundheit der Menschen auswirken.
In der Welt der Mechanik gibt es bereits wirksame Lösungen, um zu verhindern, dass übermäßige Vibrationen, die von Maschinen mit beweglichen Teilen wie Motoren, Pumpen oder Luftaufbereitungsanlagen erzeugt werden, deren ordnungsgemäßen Betrieb oder ihre Tätigkeit beeinträchtigen.
Mehr lesenSelbstdesinfektion gegen Bakterien und Pilze: SAN-Antimikrobielle Reihe
Die Vermeidung von Infektionen durch Krankheitserreger ist ein wichtiges Anliegen in bestimmten Umgebungen wie Krankenhäusern, Arztpraxen, Rehabilitationszentren und Sporthallen, in der Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie in Reha- und Behinderteneinrichtungen, städtischen und öffentlichen Einrichtungen. In diesem Artikel befassen wir uns mit dem Thema der Selbstdesinfektion gegen Bakterien und Pilze, um herauszufinden, gegen welche Pathologien die Komponenten der Linie ELESA SAN schützen.
Mehr lesenELESA Maschinenfüße mit Schwingungsdämpfung und SUPER-Thermoplast Kugelgelenk
ELESA bietet ein breites Sortiment an Nivellierfüßen an, die dank der unterschiedlichen Kombinationen von Produktionsmaterialien, Formen und Größen in verschiedenen Branchen häufig zum Abstützen von Maschinen oder Geräten eingesetzt werden, die eine ebenfalls verstellbare Stützbasis benötigen..
Mehr lesenHygienic Design Standardkomponenten: eine neue Bedeutung von „Hygiene“
Maximale Reinigbarkeit und Hygiene der Ausrüstung und Umgebung sind die Hauptanforderungen im Lebensmittelverarbeitungssektor, wo das Kontaminationsrisiko für die menschliche Gesundheit und Sicherheit reduziert werden muss. Aber auch in anderen Industriezweigen spielen diese Anforderungen eine große Rolle, von der Medizintechnik über die Pharmaindustrie bis hin zur Herstellung von Dispersionsfarben.
Selbst die kleinste Ecke kann der Beginn einer Kontamination einer gesamten Produktionslinie sein.
ESA Vakuumkomponenten für die Automatisierung
Die ELESA-Vakuumkomponenten (Vakuumsauger, Vakuumsaugerhalter und entsprechendes Zubehör) sind die ideale Lösung für die automatische und sichere Handhabung von Teilen mit unterschiedlichen Formen, Größen und Oberflächen (z.B. Metall, Glas, Kunststoff, Keramik).
Mehr lesenMetallersatz: ELESA setzt seine Innovationen im Bereich der Komponenten aus SUPER-Technopolymer fort
Die neuen STP-Gewindeschäfte für Nivelliergeräte und -maschinen bestehen vollständig aus SUPER-Thermoplast, einem polymeren Kunststoff der neuesten Generation mit hoher mechanischer Leistung, ausgezeichneter Beständigkeit gegen chemische Stoffe und optimalen thermischen Eigenschaften.
Mehr lesenADI Design Index: wählte den ELESA M.2000-SWM "Bügelgriffe mit monostabiler Schaltfunktion und LED Anzeige"
Die Auswahl des ADI Design Index 2023 präsentierte in Mailand die Vorauswahl für den Compasso d’Oro (Goldener Kompass), den prestigeträchtigen und ältesten italienischen Designpreis, der von ADI, der Vereinigung für Industriedesign, organisiert wird. Vor dem Hintergrund der Dauerausstellung des ADI Design Museums in Mailand, die geschaffen wurde, um den Katalog der Projekte aus der historischen Sammlung des Compasso d'Oro Award (darunter zwei ELESA-Produkte, die 1994 den Preis gewannen) zu bewahren und zu fördern, steht dies fest Sammlung, die Teil des nationalen Kulturerbes Italiens ist und vom Ministerium für Kulturerbe als von außergewöhnlichem künstlerischem und historischem Interesse anerkannt wird.
Mehr lesen
Elesa stellt das preisgekrönte TCC-System vor: Stärke, Haltbarkeit und Vielseitigkeit bei Rohrklemmverbindern
Elesa, der weltweit führende Anbieter von Standardkomponenten für die mechanische Industrie, ist stolz darauf, sein preisgekröntes Sortiment an Verbindungselementen für Rohre zu präsentieren. Das TCC-System, ausgezeichnet mit dem German Design Award 2024 "Winner" in der Kategorie Excellent Product Design, kombiniert Stärke, Langlebigkeit und Vielseitigkeit für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen.
Mehr lesenNeue Identität von Mozair SA: ELESA SWITZERLAND SA
Biel, 3 April 2024 - Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass MOZAIR SA - An Elesa Company, ein Unternehmen, das seit 2021 100% zur Elesa-Gruppe gehört, ab sofort sein Name ändert.
Wir werden:
ELESA SWITZERLAND SA
Mehr lesenGood Design® Award für innovative M.2000-SWM
ELESA, führend in der Entwicklung und Herstellung von Standardkomponenten für die Maschinenbauindustrie, gibt mit Stolz bekannt, dass seine M.2000-SWM Bügelgriffe mit monostabiler Schaltfunktion und LED Anzeige mit dem renommierten Good Design® Award des Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design ausgezeichnet wurden. Diese Anerkennung würdigt das Engagement des Unternehmens für zeitgenössisches Design und technische Innovation.
Mehr lesen