• Company Insights

Elesa: secondo Bilancio di Sostenibilità e medaglia EcoVadis

4-nov-2026

Autore: Elesa S.p.A.

Tempo di lettura: minuti

Tra i principali risultati raggiunti nel 2025 dall’Headquarter di Monza:

•    il 100% dell’energia elettrica acquistata è coperta da certificati di origine rinnovabile
•    2.315 tCO₂eq di emissioni Scope 1 e Scope 2 (location based)
•    96,4% dei rifiuti avviati a recupero energetico e termico.
•    371 collaboratori, 51% dei quali donne e 8371 ore di formazione erogate
•    85,5 Mln di euro di valore economico generato

Elesa S.p.A. pubblica il Bilancio di Sostenibilità 2025, il secondo della sua storia, che rendiconta i progressi compiuti nell’ambito del piano strategico di sostenibilità con orizzonte al 2027: dalla misurazione degli impatti ambientali dei prodotti allo sviluppo delle competenze interne, fino al coinvolgimento della filiera.

Al Bilancio si affianca anche la Medaglia di Bronzo EcoVadis che posiziona Elesa S.p.A. tra il miglior 35% delle aziende valutate nell’ultimo anno a livello mondiale. EcoVadis, il più noto standard di riferimento globale per il rating della sostenibilità d’impresa, analizza la qualità del sistema di gestione della sostenibilità aziendale analizzando quattro aree tematiche – Ambiente, Pratiche Lavorative e Diritti Umani, Etica, Acquisti Sostenibili – e ne esprime il posizionamento rispetto alle altre realtà valutate. Il riconoscimento premia l’impegno di Elesa in ambito di sostenibilità e conferma la solidità dell’approccio intrapreso.

Il Bilancio di Sostenibilità, che descrive le performance ambientali, sociali e di governance di Elesa S.p.A. per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, racconta un anno in cui l’azienda ha proseguito il monitoraggio del Piano Strategico al 2027, rafforzando il presidio delle priorità individuate attraverso l’analisi di materialità e il coinvolgimento degli stakeholder. Questo percorso, che accompagna lo sviluppo industriale di Elesa, ha trovato espressione anche nell’evoluzione del sito produttivo di Monza, con la realizzazione della Gigafactory, completata e inaugurata nel 2026.

“La pubblicazione del nostro secondo Bilancio di Sostenibilità rappresenta una nuova tappa nel percorso avviato da Elesa per integrare in modo sempre più strutturato i temi ESG nella strategia e nelle attività aziendali. Rendicontare significa rendere misurabili i risultati, evidenziare con trasparenza anche le aree da potenziare e definire le priorità dei prossimi anni. La Medaglia di Bronzo EcoVadis ci offre un ulteriore riferimento comparativo e ci incoraggia a proseguire il lavoro sugli obiettivi e sugli indicatori definiti nel nostro Piano Strategico di Sostenibilità”, commenta Carlo Bertani, Amministratore Delegato di Elesa.

Gestione degli impatti ambientali: consumi, emissioni e ciclo di vita dei prodotti

Nel 2025 Elesa ha proseguito il lavoro di misurazione e gestione ei consumi energetici, delle emissioni e degli impatti ambientali associati ai prodotti:

  • il 100% dell’energia elettrica acquistata da Elesa S.p.A., pari a 5.186 MWh, è stata coperta da certificati di origine rinnovabile. Una scelta che si è riconfermata negli anni fin dal 2020.
  • Materiali e rifiuti sono gestiti secondo criteri di circolarità e prevenzione degli scarti: nel 2025 sono state impiegate 2.358 tonnellate di materiali e generate 406,6 tonnellate di rifiuti, il 96,4% dei quali avviato a recupero energetico e termico.
  • Le emissioni complessive Scope 1 e Scope 2 sono state pari a 2.315 tCO₂eq secondo il metodo location-based.
  • Si è concluso il progetto di Life Cycle Assessment (LCA), con l’implementazione di un modello sistematico per il calcolo degli impatti ambientali dei prodotti lungo il perimetro “cradle-to-gate”, conforme alla norma UNI EN ISO 14044:2021.

Persone: formazione e sviluppo delle competenze

Lo sviluppo delle competenze dei 371 addetti di Elesa, il 51% dei quali donne, si conferma uno degli ambiti di intervento del percorso di sostenibilità dell’azienda:

  • Nel 2025 sono cresciuti gli investimenti nello sviluppo delle competenze: le ore complessive di formazione erogate sono state 8.371, con una media di 28 ore per dipendente, rispetto alle 20 ore medie del 2024 (in crescita del 39%). 
  • Sono proseguite le iniziative dedicate al welfare e alla conciliazione tra vita personale e professionale, insieme alle attività di Elesa Academy, il programma di collaborazioni con scuole, istituti tecnici e Università dell’azienda.
  • A queste iniziative si affianca un sistema di welfare aziendale che comprende anche l’assistenza sanitaria integrativa.

Governance: valore economico generato e supply chain

Nel 2025 ELESA ha continuato a integrare i criteri ESG nella propria governance e nei rapporti con la filiera:

Il valore economico generato nel 2025 è stato pari a 85,5 milioni di euro, di cui 73,4 milioni (l’86%) distribuiti alle principali categorie di stakeholder.
Il legame con il tessuto produttivo nazionale resta forte: l'88% dei fornitori è localizzato in Italia e il 75,4% della spesa verso fornitori è stato destinato a società italiane.
È stato predisposto il Codice di Condotta Fornitori e nella politica acquisti è stata integrata una sezione dedicata ai criteri e agli indirizzi ESG applicabili alla catena di approvvigionamento; l’adozione dei documenti da parte del Consiglio di Amministrazione è avvenuta nel 2026.
Elesa promuove la crescita educativa e culturale e l’innovazione tra i giovani attraverso la borsa di studio Hensemberger, visite guidate in sede e in fabbrica dedicate agli studenti e progetti innovativi realizzati presso il Politecnico di Milano e l’Università di Bologna. Mentre attraverso Elesa Academy, l’azienda promuove iniziative orientate all’inclusione lavorativa e alla crescita dei giovani talenti.
Sul fronte del benessere sociale, Elesa sostiene diverse realtà del terzo settore, tra cui LILT (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori), Vidas, Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, Fondazione Opera San Francesco per i Poveri e Medici Senza Frontiere.
In ambito culturale, l’azienda sostiene la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, il Museo del Marchio Italiano e la Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi.

Leggi il Bilancio di Sostenibilità completo

image.png


 



Header

Richiedi informazioni

* indica campi obbligatori



Ultime news

Tutte le news

Iscriviti alla Newsletter

per essere sempre informato su tutte le novità dei prodotti e dei servizi Elesa

* indica campi obbligatori

Richiedi informazioni
Tutte le news