Il design di Elesa: una storia di successo esposta all'ADI Design Museum
21-mag-2021
Tempo di lettura: minuti
I due componenti meccanici Elesa premiati con il Compasso d'Oro nel 1994 saranno esposti nel Museo del Design che sarà inaugurato il 25 maggio 2021: il volantino di manovra con indicatore di posizione EWW. 240 e il volantino di manovra ECW. 375 della linea Ergostyle®.


I due componenti meccanici insigniti del Premio Compasso d'Oro ADI nel 1994.
Visita il menù Design Elesa per approfondire la storia!

Elesa design at the new ADI Design Museum Compasso d’Oro in Milan.
Elesa’s two mechanical components awarded with the Compasso d’Oro Award in 1994 will be presented at the Design Museum which will be inaugurated on May 25th 2021: EWW.240 handwheels for position indicators and the ECW.375 handwheels of the Ergostyle® line.


The awarded mechanical components by Compasso d’Oro Award in 1994.
Visit Elesa Design in order to find out more about the history!