Elesa - Nuovi premi al design dei volantini Elesa!
26-mar-2019
Tempo di lettura: minuti
La giuria ha riconosciuto il design unico del volantino a tre bracci VB.839, nato dalla sovrapposizione ideale di due triangoli ruotati di un angolo di 8°. La particolare forma ergonomica permette una più diretta applicazione della coppia di serraggio da parte dell’operatore traducendosi nel massimo del confort e della sicurezza nelle operazioni di serraggio. Anima in tecnopolimero a base poliammidica, con rivestimento in PA aggraffato chimicamente, con finitura superficiale semilucida. La calottina nei colori Elecolors permette il perfetto abbinamento e integrazione estetica con le macchine dei nostri clienti, aumentando il valore estetico percepito.
Il volantino con limitatore di coppia VTD (Brevetto ELESA) viene utilizzato quando la coppia di serraggio applicata non deve eccedere un certo valore. La forma a tre leggeri lobi si adatta perfettamente alla mano dell’operatore: la speciale svasatura della superficie laterale aumenta l’ergonomia e permette una sicura e confortevole presa, massimizzando lo sforzo manuale. All’interno del volantino è alloggiato un sistema che permette di limitare la coppia di serraggio applicata, preservando la superficie d’appoggio.
La capacità di innovare e rinnovare si conferma ancora una volta vincente in casa Elesa!
Leggi di più sulla storia del design Elesa