Elesa - Colori al top
7-set-2018
Tempo di lettura: minuti
E’ il caso di Top Automazioni, azienda meccanica con sede a Poggio Torriana in provincia di Rimini, che da piccola torneria artigianale in poco più di trent’anni si è evoluta fino ad essere oggi l’azienda più innovativa d’Italia nella produzione di caricatori per torni. Un’azienda dinamica, e di respiro internazionale, da tempo cliente di Elesa per i suoi componenti, di cui ha sempre apprezzato qualità e prestazioni. In considerazione di questa collaudata partnership di valore, Top Automazioni ha maturato l’esigenza di migliorare l’estetica della propria gamma di macchine, sino ad allora caratterizzate dall’utilizzo degli usuali componenti in colore nero, mantenendo ovviamente il livello di qualità degli stessi. Un’esigenza che trova soluzione nella gamma ELECOLORS, con componenti con inserti in colore giallo, proprio lo stesso che rappresenta il colore sociale di Top Automazioni. I componenti forniti da Elesa, elementi di serraggio, maniglioni tubolari e maniglie a ponte, sono stati installati anche sull’ultima nata in casa di Top Automazioni: la serie Infinity, un concentrato di innovazione dotato di un sistema di settaggi che consente di regolare le boccole di sostegno alla barra in rotazione.
“Poter integrare sul nostro caricatore dettagli che richiamassero il nostro colore sociale ci ha portato a provare la linea ELECOLORS, da cui siamo rimasti particolarmente impressionati per l’eleganza e la capacità di esaltare i lineamenti del nostro caricatore – spiega Nicola Bargellini, titolare di Top Automazioni. Del resto, anche in un macchinario, come in qualsiasi altro oggetto, l’estetica è il primo aspetto che attrae un cliente offrendo un valore aggiunto che ci permette di catturarne l’attenzione: poi sta alle caratteristiche e alle prestazioni del caricatore dimostrarsi capace di essere idoneo alle richieste dell’utilizzatore”. Estetica e qualità trovano dunque una perfetta sintesi nei componenti ELECOLORS: “Oltre che bella, la gamma ELECOLORS non trascura ergonomia e qualità tecnica. – afferma in conclusione Bargellini – Tutti i componenti ELESA nella gamma ELECOLORS dei nostri caricatori sono stati particolarmente apprezzati anche dai nostri clienti”.