Elesa apre le porte agli studenti per il Tech Tour di Assolombarda
9-feb-2026
Tempo di lettura: minuti
Mercoledì 11 febbraio 2026, Elesa sarà impegnata con la Giornata della Tecnologia – Tech Tour “Start the future”, iniziativa promossa da Assolombarda nell’ambito della Settimana Nazionale delle STEM, aprendo le proprie porte a un gruppo di studenti del 5° anno dell’I.T.I. “P. Hensemberger” di Monza (indirizzo Informatica).
Durante la visita, i ragazzi avranno l’opportunità di entrare in contatto diretto con la realtà industriale di Elesa, conoscendo da vicino l’organizzazione aziendale, i processi produttivi, le tecnologie impiegate e le competenze richieste oggi in un contesto manifatturiero orientato all’innovazione.
Il Tech Tour rappresenta per Elesa un’occasione concreta di dialogo con le nuove generazioni, con l’obiettivo di raccontare come tecnologia, digitalizzazione e know-how tecnico contribuiscano allo sviluppo di soluzioni per l’industria e all’evoluzione delle professioni.
L’iniziativa si inserisce nel percorso di impegno continuo di Elesa verso la formazione, l’orientamento e la valorizzazione dei giovani talenti, favorendo un confronto diretto tra scuola e impresa e contribuendo a ridurre il divario tra competenze richieste dal mondo del lavoro e percorsi formativi.
Attraverso la partecipazione al Tech Tour, Elesa conferma il proprio ruolo di azienda attenta allo sviluppo delle competenze e alla crescita di una cultura tecnica e industriale consapevole.