San - Antimicrobial
Componenti filettati in Super-Tecnopolimero
9-giu-2026
Tempo di lettura: minuti
Da oltre 80 anni, Elesa S.p.A. si conferma leader internazionale nella progettazione e produzione di componenti standard destinati all’industria dei macchinari, delle attrezzature industriali e delle automazioni. Un successo costruito sull’innovazione continua, sul design premiato a livello mondiale e su una scelta strategica che da sempre pone al centro la qualità dei materiali.
Nei decenni, Elesa ha seguito l’evoluzione tecnologica e lo sviluppo di nuovi materiali plastici tecnici, oggi arrivati a livelli di eccellenza. In un contesto industriale in costante trasformazione, dove l’efficienza, la durabilità e l’ottimizzazione dei costi sono diventati requisiti imprescindibili, l’impiego di materiali plastici ad alte prestazioni meccaniche rappresenta un elemento chiave. I progressi nella scienza dei polimeri hanno infatti permesso lo sviluppo di tecnopolimeri e plastiche avanzate che spesso risultano i materiali più convenienti per molteplici applicazioni.
Il valore aggiunto del super tecnopolimero
Grazie a un know-how consolidato e a un laboratorio interno all’avanguardia, Elesa utilizza tecnopolimeri di ultima generazione, derivati dai settori automotive, aeronautico ed elettronico, capaci di offrire straordinarie caratteristiche meccaniche, resistenza termica, agli agenti chimici e alla corrosione, isolamento elettrico e un ridotto impatto ambientale. Queste caratteristiche conferiscono ai prodotti una combinazione unica di leggerezza, resistenza meccanica e all’usura.
I componenti in Super-Tecnopolimero di Elesa sono, in molti casi, la soluzione ideale per applicazioni che richiedono performance elevate, leggerezza e durata: dalle macchine utensili all’automazione industriale, fino al packaging e al food processing.
L’utilizzo dei super tecnopolimeri segna un’importante evoluzione nell’ambito della componentistica industriale. Grazie al rinforzo con fibre di vetro, questi materiali garantiscono un’elevata resistenza meccanica a trazione, compressione e flessione, mantenendo prestazioni costanti. La loro ottima resistenza chimica li rende ideali per ambienti aggressivi e applicazioni ad alta intensità operativa.
La leggerezza dei super tecnopolimeri contribuisce a ridurre il peso complessivo delle macchine, migliorando l’efficienza energetica e semplificando le operazioni di installazione e manutenzione. Il basso coefficiente di attrito, unito a una superficie liscia e non porosa, minimizza l’usura e consente il funzionamento senza lubrificazione. A ciò si aggiungono le proprietà di isolamento elettrico, particolarmente utili in ambienti elettricamente sensibili.
Dal punto di vista ambientale, questi materiali rappresentano una scelta vantaggiosa: il loro impiego consente di ridurre le emissioni di CO₂ lungo l’intero ciclo di vita del prodotto. Anche sotto il profilo economico, i benefici sono evidenti: i costi di produzione più contenuti, i processi semplificati e il minor consumo energetico rendono i SUPER-tecnopolimeri una soluzione ad alto valore aggiunto per l’industria di nuova generazione.
Novità assoluta è l’utilizzo di questo materiale anche nelle parti filettate, tra cui: perni e steli filettati, manopole zigrinate, piedini di livellamento, elementi di posizionamento e leve a camma. La versatilità dei super tecnopolimeri consente di rispondere efficacemente a una molteplicità di esigenze, garantendo prestazioni elevate.
Innovazione e qualità certificate
Il reparto Ricerca & Sviluppo lavora in sinergia costante con il laboratorio prove interno, seguendo ogni fase dello sviluppo: dalla simulazione strutturale, alla prototipazione su stampi pilota, fino alla validazione di ogni singolo componente. Ogni articolo è sottoposto a rigorosi test meccanici, termici, di resistenza agli urti e agli agenti chimici.