• Product Highlights

CASE STUDY: soluzione ELESA con il SUPER-Tecnopolimero

5-feb-2026

Autore: Elesa S.p.A.

Tempo di lettura: minuti

Introduzione e Problematiche del Cliente

Un'azienda specializzata nell'arredamento outdoor ci ha contattato per risolvere un problema critico: i piedini in acciaio inossidabile generici utilizzati sui loro tavolini metallici per esterni, posizionati in ambienti costieri, hanno iniziato a mostrare segni di ruggine nel tempo. Questo fenomeno ha compromesso non solo l'estetica, ma anche la funzionalità e la durata dei tavolini. Nonostante l'acciaio inox sia noto per la sua resistenza alla corrosione, si è rivelato inadeguato per affrontare le sfide degli ambienti marini, particolarmente aggressivi.
Abbiamo suggerito al cliente di adottare un piedino di livellamento innovativo, con stelo filettato orientabile in SUPER-tecnopolimero. Questo materiale all'avanguardia, caratterizzato da un'elevata resistenza meccanica e alle condizioni ambientali sfavorevoli e dalla leggerezza, si è dimostrato la soluzione ideale per garantire prestazioni eccellenti dei tavolini da esterno in ambienti marini. Oltre alla sua funzionalità, questi piedini in SUPER-tecnopolimero offrono un design moderno, un'estetica accattivante e una superficie facile da pulire, rispondendo perfettamente alle esigenze del cliente. 

Analisi del Problema e Cause Fondamentali

Il problema riscontrato nasce dalla naturale predisposizione dell’acciaio, anche nelle sue leghe inossidabili, a deteriorarsi in ambienti estremamente aggressivi come quelli marini. La costante esposizione a salsedine e umidità accelera la formazione di ossidazione superficiale, compromettendo non solo l’estetica del prodotto, ma anche la sua solidità strutturale. 
Generalmente si ritiene che la scelta dell’acciaio inossidabile, nelle sue differenti leghe con presenza di metalli di transizione specifici e diversamente cruciali verso la resistenza alla corrosione, sia la soluzione ideale quando si progettano prodotti che devono garantire prestazioni, durabilità e resistenza alla corrosione. Questo può essere sufficiente per svariati ambiti di applicazione, ma in ambienti particolarmente soggetti alle aggressioni da agenti atmosferici come il settore nautico e marino, oppure il food e il farma, questo non è sufficiente.
Infatti, per ottenere una protezione davvero duratura e ottimale, oltre al materiale, devono essere presi in considerazione altri fattori e requisiti fisici formali o la finitura superficiale: assenza di spigoli vivi e ampi raggi di curvatura, in modo da evitare cavità dove possano accumularsi umidità e salsedine, guarnizioni di tenuta per componenti di fissaggio per evitare infiltrazioni di residui di produzione, polvere o umidità che potrebbero danneggiare l’integrità del materiale stesso e un grado di rugosità superficiale micrometrica.
Queste lavorazioni e finiture, seppur efficaci, rendono questi componenti in acciaio inox molto costosi — spesso più del valore stesso dell’attrezzatura su cui vengono montati, come nel caso dei tavolini outdoor.
Elesa offre quindi una soluzione alternativa ad alto valore tecnico ed economico: il SUPER-tecnopolimero, un materiale che unisce elevata resistenza meccanica e alla corrosione, leggerezza e costi di produzione sensibilmente inferiori rispetto a prodotti simili in metalli, semplificando i processi di lavorazione e contribuendo inoltre a ridurre il consumo energetico complessivo.
Il SUPER-tecnopolimero impiegato è lo stesso utilizzato nei settori automotive, aeronautico ed elettronico, rinforzato con fibre di vetro o aramidiche, in grado di offrire:
TAG_elenco_prova.jpg Elevata resistenza meccanica: grazie alla composizione del materiale, i SUPER-tecnopolimeri offrono un'eccellente resistenza a trazione, compressione e flessione, paragonabile a quella di molti metalli.
TAG_elenco_prova.jpg Resistenza chimica e alla corrosione, perfetta per ambienti aggressivi o sottoposti a intemperie.
TAG_elenco_prova.jpg Stabilità termica: questi materiali possono operare in un ampio intervallo di temperature, resistendo a shock termici e mantenendo le loro proprietà meccaniche anche a temperature elevate.
TAG_elenco_prova.jpg Leggerezza: grazie al loro basso peso specifico, i componenti in SUPER-tecnopolimero sono più leggeri dei corrispondenti componenti metallici, contribuendo a ridurre il peso complessivo delle macchine e dei sistemi.
TAG_elenco_prova.jpg Basso coefficiente di attrito e assenza di manutenzione: la superficie liscia e non porosa dei SUPER-tecnopolimeri riduce l'attrito, migliorando l'efficienza e riducendo l'usura dei componenti. Inoltre, non richiedono particolari manutenzioni, come la lubrificazione o la protezione dalla corrosione.
TAG_elenco_prova.jpg Isolamento elettrico: questi materiali offrono un buon isolamento elettrico, rendendoli adatti per applicazioni in ambienti elettricamente carichi.
TAG_elenco_prova.jpg Ridotto impatto ambientale: grazie al loro peso ridotto, la durabilità e al ridotto consumo energetico per la produzione e la trasformazione, i componenti in SUPER-Tecnopolimero hanno emissioni di CO2 molto minori rispetto ai corrispettivi componenti in metallo.
TAG_elenco_prova.jpg Significativi vantaggi economici: principalmente legati a costi di produzione inferiori rispetto ai metalli, processi di lavorazione semplificati e minor consumo energetico contribuendo a ridurre i costi complessivi di produzione. Benefici economici, funzionali e strategici
La sostituzione dei piedini in acciaio inox con i piedini in SUPER-tecnopolimero ha generato per il cliente benefici tangibili su più livelli:
TAG_elenco_prova.jpg Durabilità superiore: eliminazione del problema della corrosione e incremento della durata dei tavolini.
TAG_elenco_prova.jpg Risparmio economico: riduzione dei costi di manutenzione e sostituzione.
TAG_elenco_prova.jpg Efficienza operativa: maggiore facilità di movimentazione e installazione grazie alla leggerezza.
TAG_elenco_prova.jpg Sostenibilità: impatto ambientale ridotto e posizionamento come player attento alla green innovation.
TAG_elenco_prova.jpg Innovazione e competitività: adozione di materiali avanzati che rafforzano l’immagine del cliente come azienda innovativa e orientata al futuro.


L’introduzione dei piedini Elesa in SUPER-tecnopolimero ha permesso al cliente di risolvere definitivamente il problema della corrosione, migliorando prestazioni, affidabilità ed estetica del prodotto finale.
Questo caso dimostra chiaramente come i super tecnopolimeri rappresentino non solo un’alternativa valida ai metalli, ma una vera e propria evoluzione per la componentistica industriale. Leggerezza, resistenza, sostenibilità e performance li rendono una soluzione ad alto valore aggiunto in molteplici settori, dal machinery al food processing.
La continua innovazione tecnica di Elesa, unita a un catalogo di oltre 70.000 codici e a soluzioni sempre più specializzate (Visually Detectable, Metal Detectable, SAN-Antimicrobial, sistemi elettronici wireless), conferma il ruolo dell’azienda come partner strategico per affrontare le sfide di un mercato globale in rapido cambiamento, dove qualità e sostenibilità fanno la differenza.

Super-technopolymer



Header

Richiedi informazioni

* indica campi obbligatori



Ultime news

Tutte le news

Iscriviti alla Newsletter

per essere sempre informato su tutte le novità dei prodotti e dei servizi Elesa

* indica campi obbligatori

Richiedi informazioni
Tutte le news